This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:在采用 WSON-12 封装的 TPS281C100 的修订版数据表中、与 A 版本相比、B 版本没有浪涌电流周期:它究竟意味着什么?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550319/tps281c100-in-the-revised-datasheet-of-tps281c100-in-wson-12-package-compared-to-a-version-the-b-version-does-not-have-the-inrush-current-period-what-does-it-exactly-mean

器件型号:TPS281C100


工具/软件:

你(们)好
由于许多分销商都不提供 A 版本、而 B 版本是、因此我们正在评估是否可以将 TPS281C100ADNTR 替换为 TPS281C100BDNTR 元件(WSON-12 封装)。
但我们已经看到,相比一个版本, B 版本没有浪涌电流周期:它究竟意味着什么?
B 版本中确实不再存在 ILIM_STARTUP 和 tLIM_STARTUP_DELAY:
-这是否意味着这个公差时间是 0 毫秒而不是 12 毫秒?
-什么是最大电流限制? 6.3A 而不是 6.5A?
您能否在几个小时内确认我们的问题(这是因为我们的 PCB 供应商在购买和安装 3000 组件之前需要此信息)?
非常感谢
Ambrogio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambrogio:

    是、B 版本上的器件容差时间为 0ms、启动时没有浪涌周期。

    电流限值可设置为 5.26A、但由于变化、它可以达到 6.3A
     

    此致、

    尼古拉斯·彼得西尔格