This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201:已停产并再次激活

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS76201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550266/tps76201-obsolete-and-now-again-active

器件型号:TPS76201


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我只想简单谈谈我的关注-

之前、TI 发布了 LDO- TPS76201 已停产、作为客户、您只能有最后可采购期限 (LTB)。

因此、我们订购了 LTB、并要求 TI 建议符合我们要求的替代方案、我们甚至开始验证替代方案 TPS76901。

现在、这对我们来说也是令人震惊的、我注意到 TPS76201 现已激活、我们团队也得知淘汰要求已收回。 我需要回答 2 个重要问题:

1) TI 之所以制造 LDO-  TPS76201  之前已停产并突然恢复到激活状态、具体原因是什么? 这样做的原因是什么。

2) 由于 LDO-  TPS76201 现已缩回并进入激活阶段,我们想知道它将在多少周/年中处于激活状态,还是仅在 LTB 中激活?

希望 TI 团队快速回复。

此致

A Karthikean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karthikean-  

    1. TI 长期制造策略的一部分包括将旧产品过渡到更新、更高效的技术、以及优化我们的制造布局。 通过这些转变、我们将利用不断增长的 300mm 产能并优化现有的 200mm 产能。 最初计划在 LTB 中使用体积较小的旧技术设备、因为这些设备没有计划进一步更新硅/技术过渡。   

    2.根据客户反馈以及我们对寿命的重视、大部分 DFAB 和 SFAB 器件将保持可订购状态、因此我们可以在项目的生命周期内更好地支持生产需求。 因此、 之前发送的与 DFAB 或 SFAB 相关的产品停产通知 (PDN) 被退回。 TPS76201 将保持激活状态。  

    希望这能回答您的问题。

    谢谢、

    SU