This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:BQ27750

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549091/bq27750evm-837-bq27750

器件型号:BQ27750EVM-837


工具/软件:

您好、
我已通过 i2c 接口连接了电池电量计,但电池电量计未通过 i2c 线路检测到。 请问、什么可能是问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    您能解释一下这个问题吗? 每当您启动应用程序时、Bqstudios 是否无法识别测量仪表?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 Bqstudios。

    IM 尝试通过 I²C1 基于 Linux 的嵌入式平台(可能是 Qualcomm MDM9607)上的 I ² C 总线与 BQ27750 电池电量计通信。 I²C、未使用 i2cdetect 检测到器件、并且在预期的 0 μ s 地址 0x55 处没有收到任何响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请再看一下这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    我们不支持基于 Linux 或 Linux 的平台。 这就是你没有得到任何通信的原因。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 能否检查 I2C 接口原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

     BQ27XXX 的 Linux 驱动程序不支持 bq27750 电量监测计、可通过此 链接访问该电量监测计

    谢谢、

    Adam