This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:参考 设计 PMP3162:电流检测变压器 T2 初级绕组上连接的 R3 (O.1R) 的功能是什么?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP3162, PMP9656, PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550007/ucc27511-ref-design-pmp3162-what-is-the-function-of-r3-o-1r-connected-across-the-primary-winding-of-the-current-sense-transformer-t2

部件号:UCC27511
主题中讨论的其他器件:PMP9656、PMP3162、 PMP8861

工具/软件:

您好、德州仪器 (TI) 团队。

背景

我正在考虑将参考设计 PMP3162(以及 PMP9656)用于可能的新应用。

这两种参考设计在电流感应变压器 (T2) 初级绕组上都有一个 0.1R 电阻器 (R3)。

其他有源钳位正激式转换器参考设计没有该电阻、例如 PMP8861。

问:您能否解释一下 R3 的功能是什么?

此致、

Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser、

    感谢您的提问。 R3 有助于抑制 初级 FET 关断期间出现的任何高频尖峰。 PMP3162 和 PMP9656 是比 PMP8861 更高功率的参考设计、这就是它们采用 R3 的原因。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Annabelle。

    非常感谢。