This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:电流检测电阻

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549492/bq34z100-current-sense-resistor

器件型号:BQ34Z100


工具/软件:

您好:

我们计划在无人机项目中使用 BQ34Z100 芯片。 由于工作电流相对较大、我们需要选择 0.2 毫欧至 0.5 毫欧范围内的电流检测电阻。 您能告诉我们该电阻值是否合适、该芯片的电流感应电阻器的建议电阻范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电流检测电阻器通常在 5mΩ 到 20mΩ 的范围内。  检测电阻过低可能会导致线性问题。 为确保准确测量电流、电流检测电阻上产生的输入电压不应超过+/–125mV。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的回答!我还有另一个我想问的问题。
    我们的芯片需要用于无人机项目、持续工作电流为 100A。 我们希望使用电阻范围为 0.3-0.5 毫欧的电流检测电阻器。 是否有任何其他推荐的芯片型号或解决方案?

    谢谢、

    Tech16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ34Z100 是您的理想选择。 我见过的最小感应电阻器仍然精确到 0.5 毫欧。 与 5m Ω 检测电阻相比、使用 0.5m Ω 检测电阻时的测量精度应相同。  使用较小的检测电阻时会遇到的问题是 ADC 失调电压。 检测到较小电流时的精度会降低。 典型的输入失调电压误差为 10uV、因此该器件可使用 0.5m Ω 检测电阻检测低至 10uV/0.5m Ω= 20mA 的电压。 这应该可以满足您的设置要求。

    谢谢、

    Adam