This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:自放电电流

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550216/bq27542evm-self-discharge-current

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的先生:  

我们对自放电电流有一些疑问、  

  1. 自放电电流是如何产生的?

 

  1. 自放电电流和平均放电电流之间是否存在相关性?

 

  1. 平均放电电流是否会影响自放电值?

 

  1. 如何知道自放电电流是正常还是异常?

 如下图所示、如何确定自放电电流的合理值?

    

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:电量监测计测量 OCV 在被视为足够长的时间以使电芯完全释放(意味着 OCV 的任何额外变化都是由自放电引起)后如何在静置状态下变化。 OCV 的这种变化会导致电芯放电深度发生变化。 这等于消耗的电荷[mAh]= Qmax * DOD 变化。 电量监测计还会测量时间、因此可以计算等效自放电电流=通过的电荷[mAh]/时间[h]。

    第 2 名:不 不是从电量监测计的角度来看。

    第 3 名:不

    #4:这取决于单元格。 必须咨询电池制造商。