This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:STATUS 引脚电平行为

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547679/bq25306-status-pin-level-behaviour

部件号:BQ25306


工具/软件:

您好:

我的设计使用一个 BQ25306 来为 2 个//锂离子电池充电。 当我的系统需要供电(大约 10A)时、I DRIVE /EN 引脚为 高电平、以便停用充电器。

状态引脚被拉高至 REGN、电平变为高 电平、但持续 100ms、然后由芯片下拉至低电平、同时/EN 引脚仍为高电平。

当/EN 被驱动至低电平时、我可以看到状态引脚上出现点(低电平 — 高电平-低电平)。 什么可以解释这种行为? 根据我的理解、状态引脚电平必须反映/EN 引脚电平。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tristan、首先要检查的是您如何设置充电器的 POL 引脚、这会设置 EN 引脚极性、但在您的情况下、可以将其保持悬空。

    其次、假设 STATUS 引脚被拉高至 REGN、我只需确认它没有直接连接到 Regen、而是连接成一个电阻器、或者 电阻器和 LED 的组合。

    最后、如果您说状态引脚从低电平变为高电平再变为低电平、那么连接到状态引脚的 LED 会熄灭、还是引脚上的电压会自低电平变为高电平再变为低电平。

    任何演示此行为的原理图或波形对于帮助调试此问题也很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NORPHE_5F00_Battery_5F00_Board.pdf

    大家好、这里是充电器的原理图部分。 状态引脚连接到 MCU 的 GPIO 输入端。  

    回顾一下、当/EN 为高电平时、状态引脚仅变为高电平大约 100ms、然后驱动至低电平(这是我不理解的部分)。 当/EN 变为低电平时、我可以看到状态电压短暂地上升到高电平。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan、此时电池上的电压是多少。 STAT 引脚状态基于这三项。 此外、当您通过将/EN 驱动至低电平并看到状态电压出现这种尖峰、启用器件时、仍会连接 10A 大负载。 此外、该负载连接到 VBUS 输入或 SYS 输出的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是一些引脚测量结果。 连接到原理图中的 PACK+节点。 根据我的理解、当/EN 为高电平时、状态电压必须为高电平、而当/EN 为低电平时、状态电压必须为低电平、但情况并非如此...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan,在您的原始帖子,你的方式,当你想要给 10A 负载供电时停用充电器。 在重新启用充电器之前负载是否断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载不会以机械方式连接/断开、负载由在 PWM 中由降压/升压控制的加热元件组成。 因此、当电流注入负载(大约 10A)时、MCU 上拉/EN 信号、以停用充电器、从而避免电流过大。 当正确的电流流入负载(从 4.0V 到 3.7V)时、您可以看到电池电压的波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tristan、REGN 电源仅在芯片启用时上电、我怀疑当您将 EN 引脚驱动为低电平时、REGN 电源会在 STAT 引脚仍为开路(高阻抗)时上电、这表明 STAT 引脚暂时处于高电平。 充电启用后、STAT 引脚被驱动至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解。 所以,我看到的是预期的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们预计会看到的行为、尽管我看到当 EN 在波形结束时变为低电平时、没有 STAT 引脚尖峰。 在波形末端的测试条件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “没有考虑到波形的末端、这是错误的测量结果。 良好的测量值是波形中间。 最后、您能否准确地总结/EN 下降和上升时状态发生的情况与我的波形有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、关于最后一个总结:当使能引脚为高电平时、REGN 未上电、并且由于 STAT 是开漏输出、它可以处于低电平的唯一状态。 当 EN 被拉至低电平时、REGN 电源开启、但充电尚未开始、因此 REGN 为高电平、但 STAT 仍为高阻抗、因此、STAT 电压接近 REGN 电压(变为高电平)。 一旦正在充电(大约 100ms 之后)、STAT 就会被拉至低电平、而 REGN 仍处于开启状态。

    当 EN 在周期结束时再次被拉高时、充电停止、STAT 变为高阻抗、并且 REGN 关断。 您看到的指数衰减可能是由于放置在 REGN 引脚上的电容器导致的。  

    这都是预期行为、不应引起任何问题、只是由于 REGN 电源开启后充电开始约 100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很清楚,感谢解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将继续并关闭主题