This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:寻找用于超级电容负载的降压转换器

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551014/bq24640-looking-for-a-buck-converter-for-super-cap-load

器件型号:bq24640


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找用于超级电容负载的降压转换器以满足以下要求。 他们现在正在考虑 BQ24640、但他们想听取 TI 专家的意见。 TI 认为哪些 BQ 器件最适合其要求?
  输入电压 VIN:9V 至 25.2V
  输出电压 Vo/IO:5V/1-10A
  操作模式:CCCV
  输出连接负载:超级电容器和 DC/DC 转换器
  开关元件:可以使用内部 FET 类型和外部类型
  尺寸:尽可能小。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:  

    我认为 BQ24640 非常适合 其应用。  

    此致、  

    Aaron