This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:需要知道 BQ25601 的静态电流值。

Guru**** 2505615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551139/bq25601-need-to-know-the-quiescent-current-value-for-the-bq25601

部件号:BQ25601


工具/软件:

尊敬的团队:

1.我们观察到电池充电器 IC 5V 输入侧的 1.4mA 和电池充电器 IC 输出侧的 1.1mA。  

a) 告诉我、 在未连接电池的情况下、具有 5V 输入电源的 BQ25601RTWR 电池充电器 IC 的静态电流值是多少?

B) 仅连接电池(充满电 VBAT = 4.2V)时的静态电流值是多少?

c)  在 连接充满电的电池的情况下、采用 5V 输入电源的 BQ25601RTWR 电池充电器 IC 的静态电流值是多少?

D)  在 连接电池的情况下、采用 5V 输入电源的 BQ25601RTWR 电池充电器 IC 的静态电流值是多少(充电状态= 3.9V)?

此致、

Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hebbar、

    在一个器件上:

    a) 输入为 5V 且未禁用电池和充电时、IQ 为 2.20mA。 这似乎符合 12V(高于电池电压)VBUS 的类似测试条件。

    b) 采用 4.2V 电池和 4.199V 充电电压调节时、电池 Iq 为 51uA。 这似乎与 4.5V 下 VBAT 在未启用 VBUS 和 BATFET 的情况下的类似测试条件一致。

    c) 使用 5V 输入和 4.2V 电池以及 4.199V 充电电压调节时、电池 IQ 为 100uA、VBUS IQ 为 2.0mA。

    d) 电池充电后、IQ 将由寄存器设置和施加的电压决定。

    此致、

    Mike Emanuel