Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:TPS7A19 中讨论的其他器件工具/软件:
我们正在寻找一个 VIN =+24V、Vout = 3.3V 或 5V、I_OUT = 150mA、 T_JA < 50 C/W(可选)且具有软启动功能的 LDO。
我们喜欢 TPS7A19 的尺寸和散热性能、但 价格昂贵。 TI 是否有其他 0.3 美元价格范围的相关解决方案?