This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:I2C 编程指南寄存器值

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544631/tusb546a-dci-i2c-programming-guide-register-values

器件型号:TUSB546A-DCI


工具/软件:

我正在使用 CYPS3125 PD 控制器通过 i2c 与 tusb 进行协商、我需要获取 tusb 的寄存器值以使用 CYPD3125 进行控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这应该没问题。 TUSB546 只能用作 I2C 器件、没有主机功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我 tusb546 的寄存器值吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些值将根据应用程序进行切换。 您能描述一下您想要做什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 CYPD3125 PD 控制器、它需要控制 DP altmod 的 TUSB 以配置 cypd3125、我需要获取通道的寄存器值。 该应用的工作原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB546 具有两种交替模式、能够支持 4xDP 以及 2xDP 和 1xUSB。  

    PD 需要设置的主要寄存器为:

    0x0A 位[2:0]、这将确定交替模式配置。 和 USB Type-C 连接器的翻转方向。

    要跟踪的其他寄存器是 EQ 寄存器、用于控制在信号上提供的补偿。 这些寄存器通过设置 0x0A 位 4 来启用。

    需要根据 PCB 板及相关损耗调整这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的 tusb 设置、我们不使用 dpaux 和 USB 3.1、而只是将 MLP 和 mln 转换为四通道显示需要使用的寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址来设置多路复用器配置寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 4 个 DP 通道、x0A 为 1A 或 1E (FLIP)

    对于 AUX-SBU:X13 为 90 或 A0(翻转)

    EQ 设置基于 PCB 布线长度。

    好极了

    Brian