This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如何抑制 VBUS 输入电流 (IIN) 的过冲

Guru**** 2502165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550599/bq25713-how-to-suppress-the-overshoot-of-the-vbus-input-current-iin

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25723

工具/软件:

大家好、团队。

这是一个与 BQ25713 的 VBUS 输入电流 (IIN) 过冲有关的问题。

在下图所示的配置中、当施加的负载电流超过 USB VBUS 的限制功率时、从 VBUS 汲取的电流超过为 BQ25713 设置的 IIN_HOST 值。

预期行为是控制应防止超过 IIN_HOST 的当前值。

是否可以通过更改电路常数、开关频率或其他寄存器来减少过冲量?

如果是、请告诉我应作出哪些调整。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    IINDPM 过冲继承到充电器 BQ25713。 我建议试用 BQ25723、因为我们在这方面做了一些改进。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要我们使用 BQ25713、是否没有办法抑制 IIN 过冲?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Motohiro、

    只要我们使用 BQ25713、是否没有办法抑制 IIN 过冲?

    没错、这就是我们建议切换到 BQ25723 的原因。 BQ25723 和 BQ25713 是引脚对引脚兼容的、在 TI.com 上看起来它们确实具有相同的价格。 所以、我强烈建议将主题转向 BQ25723。

    此致、

    基督教。