This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCRB:GPRCB 报告中无 gg_OUT 和 chemdat12。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551333/gpcrb-no-gg_out-and-chemdat12-of-gprcb-report

部件号:GPCRB


工具/软件:

尊敬的先生:

我的 GPCRB 报告显示成功、但似乎缺少一些文件 (gg_out 和 chemdat12)。

这与我之前的 GPCRB 报告不匹配。

这是预期行为吗? 如果是、我应该如何导入新参数?

输入文件和报告如附件所示。

e2e.ti.com/.../0160.cell8115-GPCRB_5F00_2.zip

e2e.ti.com/.../8512.cell8115-GPCRB_5F00_2_2D00_report.zip

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具不接受 gg 文件:

    “由于 GG 文件格式问题、GG 值尚未更新


    警告:自动固件属性检测失败。 RB_SELECT 默认为 2。 请确保 GG 文件中加载的 chem ID 与 config.txt 中指定的 ID 相同
    警告:自动固件属性检测失败。 基线刻度默认为 1。 请确保 GG 文件中加载的 chem ID 与 config.txt“中指定的 ID 相同

    请确保您首先对 ChemID 进行编程(需要修改,这意味着任何学习周期都不得更新。 请确保在提取 gg 文件之前再次对 ChemID 进行编程)、并且是 ChemID 8115(或确保配置文件具有正确的 ChemID — 现在是 8115)。