This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:如何识别 EVM 上的 IC 版本 (BMS081 修订版 A)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550109/bq41z90evm-how-to-identify-ic-version-on-evm-bms081-rev-a

器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z90BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我目前使用 BQ41Z90 电量监测计 IC 并使用 BQ41Z90 EVM (BMS081 修订版 A)。 根据技术参考手册、只有器件版本 4.2x 支持 LED 显示功能。

我想确认电路板上安装的 IC 的确切版本。

此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这在 TRM 中的哪个部分说?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    在 TRM 的第 8.1 节(第页)中提到了该问题 85  

    请查看下面随附的屏幕截图。

    此外、

    请告诉我如何使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚、因为我尝试了将它们拉高至 REG18、拉低至 GND、而 GND 未关断 FET。

    此外、让我知道是否可以对 BQStudio 进行任何更改来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是一个 TRM 错误、据我所知、所有 BQ41Z90 器件都有 LED 支持。

    TRM 中的第 7.3.5.1 节说明了 CFETOFF 和 DFETOFF 的工作原理。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢。 我找到了有关 CFETOFF 和 DFETOFF 功能的部分、但它存在于数据表的第 7.3.5.4 节中。

    更重要的是、CFETOFF 和 DFETOFF 引脚是多功能引脚。 我假设可以通过 BQStudio 对其进行配置、但无法找到相应的设置。 如果您能帮助我、那将会很棒。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为此功能尚未实现、我将咨询固件团队。

    此致、

    Diego