This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:45°C 的环境温度、SOC%误差

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551329/bq27542evm-ambient-temperature-of-45-c-soc-error

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的先生:  

在 45°C 的环境温度下、SOC%误差的合理值是多少?
电池电压为 3.77V、剩余容量约为 600mA、电池容量为 2830mA、chemID 为 3839。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您能否附加与项目关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一切都得到正确调优(包括负载预测-答案取决于负载预测的准确性,这也取决于负载)、那么我们通常可以实现+/–3 个百分点的报告 SOC — 在放电/充电后计算出的真实 SOC(使用测量的库仑计数和总通过的电荷)。