This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:关断模式电流检查

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z80, BQ35100, BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQ34110, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547146/bq34z100-r2-shutdown-mode-current-check

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他产品: BQ34Z100、BQ28Z610、 BQ34110、BQ35100、BQ40Z80 BQ41Z90

工具/软件:

尊敬的团队:

BQ34Z100-R2 是否有关断模式?

BQ34Z100-R2 的关断模式电流是多少? 我在 D/S 中没有找到此规格

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件没有关断模式、您指的是器件未通电时的静态?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、Diego、

    为什么 BQ34Z100 没有关断模式?  我假设电量监测计通常会定义该规格、例如 BQ28Z610:

    您指的是设备未通电时的静态?

    如果  器件完全禁用时的静态电流相当于 I SHUTDOWN、则可以作为基准。

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么 BQ34Z100 没有关闭模式?

    未实现关断、有完全睡眠、睡眠和正常模式。

    我不会认为它们是相同的、当 610 进入关断模式时、仍在通电。 如果 BQ34z100 上电为最低功耗状态、则它将处于完全睡眠模式。

    如果  设备完全禁用时静态相当于 I shutdown、则可以参考。

    我们之所以没有指定这一点、是因为我们的器件始终需要由电池供电。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我很困惑。

    如果直接下拉 BQ34Z100 的 CE 引脚该怎么办。

    由于我查看 BQ34110 的 D/S 时、它通过下拉 CE 引脚来指定关断模式。 BQ34Z100 该器件是否具有类似模式?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    为了简单起见、客户正在寻找 具有 HDQ 接口和关断模式的镍氢电池解决方案。

    如果 BQ34Z100 未实现关断模式、那么用户侧是否有任何建议?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ35100 用于原电池。 该器件功能不同。

    完全睡眠模式是 BQ34z100 的最低功耗模式。

    [引述 userid=“529978" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547146/bq34z100-r2-shutdown-mode-current-check/5959112

    为了简单起见、客户正在寻找 具有 HDQ 接口和关断模式的镍氢电池解决方案。

    如果 BQ34Z100 未实现关断模式、那么用户侧是否有任何建议?

    [/报价]

    串联多少节电池就是应用。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    应用程序包含多少个单元格。

     具有 HDQ 接口和关断模式的 6 节镍氢电池

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、除 BQ34z100 之外、还有 2 个选项。 BQ41Z90 (APL) 和 BQ40z80 (RTM)。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    客户的电池 化学成分是  镍氢电池 、是否确定这两个设备可以支持?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的

    如果您有疑问、请查看地震选型指南或联系我团队的 PME。  

    此致、

    Diego