This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:输入电压与 PMID 电压间的关系

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551135/bq25155-input-voltage-vs-pmid-voltage

器件型号:BQ25155


工具/软件:

大家好、我将 在新设计中使用 BQ25155 器件。

1) 如果输入电压为 3.3V、则所需的 PMID 输出电压为 5V。 是否可行?

2) 如果 BAT 电压为 4.2V 且 PMID 电压 小于 4.2V、它是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 如果输入电压为 3.3V、且所需的 PMID 输出电压为 5V。 它是否会起作用?

    否、BQ25155 具有线性稳压器拓扑、因此它只能产生低于电源的电压。

    2) 如果 BAT 电压为 4.2V 且 PMID 电压 小于 4.2V、它是否正常工作?

    我不确定我是否理解您的问题。 如果 BAT 为 4.2V、则可以在 4.2V 时对 PMID 放电。 如果 PMID 降至低于 4.2V、则电池将补充负载电流。 如果您尝试为电池充电、但 VBAT > VPMID、器件将无法为电池充电。

    此致、

    Juan Ospina.