请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1工具/软件:
您好、
此组件出现问题。 如下图所示、输出有时无法跟随输入信号。 正常运行期间也会发生此行为、但为了更容易重现问题、我会快速切换输入。 在这种情况下、输出保持在低电平。
根据功能图、在任何情况下都应从低电平到高电平的转换。
有什么建议吗? 我将附上示波器的图像(微控制器的蓝线输入,24V 黄色线路输出)和原理图。 在该实验中、我们没有输出负载。 ST1 和 ST2 保持高电平(无错误)