This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:未使用的 LDOA2 ve LDOA3

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550868/tps650864-unused-ldoa2-ve-ldoa3

器件型号:TPS650864


工具/软件:

您好:

我不会 在 TPS6508640 PMIC 中使用 LDOA2 ve LDOA3。 是否足以将引脚 PVINLDOA2_A3 连接到 GND 并使 LDOA2 和 LDOA3 输出悬空?  还是仍然需要填充输出电容器 LDOA2 和 LDOA3 OUT 引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    LDOA2 和 LDOA3 是上电序列的一部分、因此如果在上电序列期间没有出现 LDO、PMIC 将无法完成上电序列。

    我将留下填充输出电容器、如果电路板处于设计阶段、我甚至会添加泄放电阻器的占位符、以防在需要时添加小负载。

    Sathish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HithishVallamkonda (352847), 

    感谢您的快速答复。  

    LDOA2 和 LDOA3 的输入 (PVINLDOA2_A3) 已接地。 那么、我是否实际上会禁用这两个 LDO? 为什么仍需要添加电容器输出?  这对我来说毫无意义。  这是 LDO 的一般规则吗?  空载情况是否会导致 LDO 出现问题?

     LDOA2 和 LDOA3 的电源故障屏蔽在数据表的表 8-3 中默认为“是“。 那么、这是否意味着如果 LDOA2 和 LDOA3 发生故障、上电序列不会受到影响?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉混淆。 我回去确认了 TPS6508640 中的两个 LDO 均被禁用。 将输入接地是有意义的。

    禁用 LDO 后、您可以将输出引脚悬空、无需安装输入和输出电容器。

    Sathish