This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:可支持的最大电池容量?

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551101/bq25601-maximum-battery-capacity-that-could-be-supported

部件号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25638

工具/软件:

尊敬的团队:

目前、我们 在设计中使用器件 BQ25601RTWR、我们想知道此器件可以使用的最大电池容量、我们计划使用的容量是 5000mA 和 10000mA、两者的最大充电电流均高达 0.5C (5000mA 电池为 2500mA、10000mA 电池为 5000mA)。 请告知我们该 IC 是否支持该要求、或者我们是否需要添加任何额外的电路。 此外、电池的最大放电温度为 0.1C 至 0.2C。

此致、

Aagneya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aagneya:

    此 IC 的最大充电电流为 3000mA、最大放电电流为 6000mA。 严格来说、并没有规定电池的最大容量、只是规定了最大充电电流和最大放电电流。 请查看 BQ25638 以了解 5000mA 充电电流和 7000mA 持续最大放电电流。

    此致、

    Mike Emanuel