This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:当器件配置为仅受电方且未由 VBUS 供电时、是否可以容忍 I2Ct 总线活动?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551086/tps25751-is-i2ct-bus-activity-tolerated-when-the-device-is-configured-as-a-sink-only-and-not-powered-by-vbus

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798TIDA-050047

工具/软件:

您好!

基于 TIDA-050047 的简化版本、使用 TPS25751D 和 BQ25798 来开发 USB-C PD 仅受电方子系统。 部分仅受电设计意味着不向 Vin_3V3 供电。 这意味着 TPS25751 仅在存在 VBUS 时供电。 我打算使用 I2Ct 连接到主机微控制器、以便在存在 VBUS 时允许读取 GPIO 并实现与 BQ25798 的直通通信(如果需要)。 来自主机 MCU 的 I2C 总线也用于其他外设、这意味着即使在 TPS25751 断电时、它也会有总线活动(并拉至 3V3)。

当器件未通电时、TPS25751 上的 I2Ct 引脚能否承受 3V3 下的总线活动?

提前感谢、

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过在器件未通电时将 GPIO (I2Ct) 暴露在 3.3V 下、您将处于建议的运行条件之外。  

    我快速检查了 EVM、观察到器件将尝试通过 GPIO 上电。  使用 10K 上拉电阻时 、LDO_3V3 上的电压约为 1.8V。  尝试连接 USBC-TPS25751 电源时、PD 处于未知状态、不会连接。   

    此致、

    Chris