This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:查找锂离子电池充电器

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551013/bq24179-looking-for-a-lithium-ion-battery-charger

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25730

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找满足以下要求的降压/升压锂离子电池充电器。 他们现在正在考虑 BQ24179、但希望听取 TI 专家的意见。 TI 认为哪些 BQ 器件最适合其要求?
 输入电压 VIN:9V 至 25.2V
 输出电压 Vo/IO:16.8V/2.3A
 工作模式:可在输出 CCCV 上运行的功能
 输出连接负载:锂离子电池(标称电压:14.8V、充电电压/电流:16.8V/2.3A)
 开关元件:可以使用内部 FET 类型和外部类型
 形状:尽可能小。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    BQ24179 是个不错的选择、建议的最大工作电压为 24V。  其输入 OVP 保护上升和下降阈值如下所示

    下一个选项是具有外部 FET 的 BQ25730、这是一种大得多的解决方案。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的答复。
    我的客户忽略了 Vins (max) 为 24V。
    哪些 BQ 器件具有内部 FET 和 (max)= 28V、您建议最佳吗?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    遗憾的是、TI 目前没有 (max) 高达 28V 的集成 FET 充电器。  我将此讨论移至电子邮件。

    此致、

    Jeff