This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:tps2121 输出压降??

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545660/tps2121-tps2121-output-drop

零件号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2113

工具/软件:

你(们)好

使用 IN1 (5V)、IN2 (4.2V BATT)、OV1=PR1=OV2=CP2。

输出电流消耗约为 800mA。

从输入端移除 IN1 时、电压下降、如附件中所示、CPU 会关断。

如何消除跌落?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试增大输出电容。

    您还可以在快速切换模式下运行器件、以实现更少的压降。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CP2、PR1 =>高电平(具有 10K 上拉/10K 下拉的分频器):与快速开关模式相同。

    & VOUT 100uF Add.

    TPS2121 电路使用一个 EK 板。

    与 TPS2121 EK 电路板相同。

    如何减少跌落?

    为了便于参考、TPS2113 不存在上述问题。

    此致。

    Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    我将在明天的 EOD 之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    请按如下所示保留电阻分压器、然后尝试进行实验。  

    1.顶部 10K、底部 10K、底部 10K、在 PR1 上。

    2.顶部 10K、底部 20K、底部 CP2

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在 tps21221 EK 电路板上进行了测试。

    当移除 5V 电压时、它会瞬间降至 3V、然后升高至 3.7V。

    即使所有盖子都打开、结果也是相同的。

    是否有办法在没有任何压降的情况下输出 3.7V?

    此致。

    Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    1. VIN1 是 5V?

    2. VIN2 为 4.2V?

    3.您为 PR1 和 CP2 选择了什么电阻分压器值?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuna:

    电阻值与上面答案中的值相同。

    下面 1 和 2 的结果相同。

    VIN1 = 4.2V、VIN2 = 5V  

     1) 顶部 10K 和底部 10K 上 PR1。

     2) 顶部 10K 和底部 20K 在 CP2

     2. VIN1 = 5V、VIN2 = 4.2V  

     1) 顶部 10K 和底部 20K 在 PR1。

     2) 顶部 10K 和底部 10K 在 CP2 上

    此致。

    Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我再思考一下这个问题。 我会尽快回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    1.没有 800mA 负载时结果是一样的吗?

    2.请分享一个波形,显示 VIN1,VIN2,PR1,CP2,SS VOUT。

    它将通过逻辑降至 3V、因为当 VIN2 为 3V 时、将发生 CP2<PR1、然后器件将从通道 2 切换到通道 1。  

    您可以承受的最大跌落是多少?

    此致

    Kunal Goel