This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电子保险丝无法可靠地打开

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550108/tps25947-efuse-does-not-reliably-switch-on

器件型号:TPS25947


工具/软件:

你好!

我们使用 TPS259470LRPW 电子保险丝来打开和关闭电阻器。

当 EN/UVLO 引脚从 0V 上升到 3.3V 时、OUT 处的电压应与中相同、即 12V。 有时、OUT 上的电压过低、即 2V、6V 或 10V。 在示波器中、可以看到 EN/UVLO 为绿色、OUT 为黄色。

请参阅随附的图像。  

这种影响有时会在室温下发生。 当冷却组件时,我可以挑起行为。  

有人见过这种行为吗? 我们在其他电路板上使用相同类型的电子保险丝、它们可以可靠地工作。 是否存在坏批次? 芯片上的文字是  2A8H 518 C497。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    您能否分享您的原理图和测试条件(之前执行的负载详细信息和测试)。 您提到过、电路板的冷却导致了这种情况。 您能说更多详细信息吗? 这是通过多个器件还是多个电路板实现的? 您执行了 A-B-A 交换吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的快速答复。

    请参阅随附的原理图。 电路板上有多个这样的接口。 我注意到他们的行为。 这种情况有时发生在室温下,但我可以在冷却喷雾时激发它,然后每次都发生。 电路板的温度越高、看起来就越可靠。 我使用多个组件进行了测试、所有组件上都会发生这种情况。 负载为 36 欧姆电阻器(无容量或电感)和带电阻器的 LED、用于显示状态、可实现 4W 的功率

    我们在其他电路板上使用相同的电子保险丝、它们似乎能够在相同的测试条件下可靠工作。 其他板在芯片上刻有不同的编号。

    此致、  

    Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    [报价 userid=“665837" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550108/tps25947-efuse-does-not-reliably-switch-on/5966624
    我们在其他电路板上使用相同的电子保险丝、它们似乎能够在相同的测试条件下可靠工作。 其他板上的芯片上刻有不同的编号。

    使用冷却喷剂时积聚的水分。 这可能会产生一些泄漏路径、从而导致出现您看到的异常行为。 (Vout 变化)。 当您更换设备或重新焊接同一设备时、此问题是否会消失、或者此问题是否发生在具有不同设备的同一电路板上。

    此外、您能分享一下符号标记吗? 我可以检查并告诉您这是否是正确的标记。  

    这种报告的行为不是预期行为、在我们进行低温测试时未出现。 我们通常使用 Themestream 或温控箱、因此在我们的设置中水分不是问题。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是的、我认为可能是这样。 初始问题不是由电子保险丝引起的。 如果有任何变化、我会回来联系您。

    非常感谢您的支持。