This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:用于 3 输入的 ORing 电源

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551327/lm74700-q1-oring-power-supplies-for-3-input

器件型号:LM74700-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:

我是否可以将 LM74700-Q1 x 3 个用于下图中所示的 3 输入 ORing 应用?

如果您有其他器件、请提出建议。

 最大功率输出为 20V/30W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    可以使用 LM74700

    此致、

    Shiven Dhir