请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM83100工具/软件:
尊敬的专家:
客户询问下表中所述的 EN 阈值电压的 Σ 是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
客户询问下表中所述的 EN 阈值电压的 Σ 是多少?

尊敬的北大:
VT +最大值 1.2V 意味着当上升 EN 超过 1.2V 时、可保证 EN 为高电平。
VT — 最大值意味着当 EN 下降时、如果仍高于 0.76V、则 EN 仍为高电平。
VT 最小值意味着当 EN 下降时、如果它仍 低于 0.5V、则要保证 EN 为低电平。
[quote userid=“572795" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549361/tpsm83100-how-many-sigma-for-min-or-max-value-in-ds/5968915 客户测试当 Ven 降至 0.8V 时、Vout 从 5V 降至 4V。 这是正常的吗?如果准确的 EN 电压为 0.8V、我认为 Vout 仍应为 5V。
此致
Lei