This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:看门狗窗口配置和时序

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550910/lp87745-q1-watchdog-window-configuration-and-timings

器件型号:LP87745-Q1


工具/软件:

您好:
使用的是 LP87745-Q1 PMIC。   
我想使用 PMIC 看门狗对其进行维护。
就我所见、必须通过在两个不同的计时窗口中发送答案来为 Q&A 看门狗提供服务。  
前三个答案必须在第一个窗口中发送、最后一个答案必须在第二个窗口中发送。
在启动看门狗之前、必须配置窗口、因此找到了以下公式:
WD_WIN1 和 WD_WIN2 的最大值为 0b01111111 == 63。 是这样吗?
这意味着 tWINDOW1_MIN = 33、44ms、 tWINDOW1_MAX = 36、96ms。
在看门狗序列开始后、第一个窗口就会启动、我可以从 PMIC 寄存器中读取问题。
我的问题是:
何时必须向 PMIC 发送第一个答案?
这三个答案必须在序列开始后的 33,44ms 至 36,96ms 窗口中发送、在窗口开始后的同一窗口中发送、这是真的吗?
如果没有、tWINDOW1_MIN 和 tWINDOW1_MAX 的含义是什么?
 
我也找到这张图片,但对我来说,它不清楚,其中 twindow1_min 和 twindow1_max 可以在这里找到。
感谢你的帮助。
此致、
Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    已通过电子邮件回复。  

    此致、

    Ishtiaque