This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550064/bq25758-schematic-review

器件型号:BQ25758


工具/软件:

您好、

我们使用 BQ25758 将 Vin20V 转换为 Vout48V 设计。

请帮助我们检查是否需要修改?

e2e.ti.com/.../BQ25758.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我刚刚查看了原理图:

    • 引脚 9: 此电阻值的电流限制将大于转换器允许的 20A。 考虑到电容器、这看起来还像滤波器网络、而不是编程电阻器。 确保使用 KIOUT 值对设计的适当输出电流限制进行编程。
    • 引脚 10: 此电阻值的电流限制将大于转换器允许的 20A。 考虑到电容器、这看起来还像滤波器网络、而不是编程电阻器。 确保使用 Kilim 值对设计的适当输入电流限制进行编程。
    • 引脚 23:DRV_SUP 由电阻器 R639 短接至地、这不允许转换器开关。
    • 引脚 36:FSW_SYNC 需要组装一个编程电阻器。 确保根据数据表的公式 (3) 选择开关频率。

    除此之外、我没有注意到原理图有任何重大问题。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    明白了、谢谢!

    Jeff