工具/软件:
您好团队:
我设计了使用反馈电阻器的 5V 输出电压、输出电流为 150mA 至 400mA。
我已将 EN 引脚保持悬空、以便在电压较低时导通器件。
假设我长时间施加 5V 输入、输出电压也将接近 5V、因为器件以 100%占空比运行 、直到 BOOT - PH 降至 2.1V 以下
1. 我们能否确定 BOOT 电容器的放电速率以确定在 BOOT - PH 降至 2.1V 以下之前 5V 保持恒定的时间?
2.当 BOOT - PH 降至 2.1V 时、MOSFET 将关断、输出电容器开始放电;当为 5V-2.1V 至 2.9V 时、BOOT - PH 上升且输出上升至 5V、因此 BOOT - PH 也上升至接近 5V。 如果输入电压恒定为 5V、此操作会一直重复。 我的理解是否正确? (请参阅下图,如果我错了,请进行更正)

谢谢您、