This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:PWM 调光性能

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550237/tps923652-pwm-dimming-performance

零件号:TPS923652
主题中讨论的其他器件:TPS92641

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

我 想确认 LED 驱动器打开和关闭 IRLED 电流的速度。

升压和降压/升压模式是否具有相同的性能?

我预计当 PWM 脉冲=低电平时、LED 电流应为零(如数据表中的图 8-14 和 8-16 所示)。

但是、在 EVM 中测量的结果看起来像是 PWM 调光无法实现快速调光。 LED 电流缓慢关闭和打开(请参阅 EVM 用户指南中的图 5-7、图 5-8 和图 5-9)  

我还发现 LED 纹波电流有点高(请参阅数据表中的图 8-2)。 恐怕高纹波电流会导致图像质量问题。  

纹波电流是否可以降至 20mA 以下?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    感谢您联系我们! 在数据表的图 8-14 和图 8-16 中、PWM 调光频率为 1kHz、而在用户指南的图 5-7、图 5-8 和图 5-9 中、PWM 调光频率为 20kHz。 因此、当频率为 20kHz 时、响应时间看起来更明显。

    PMW 调光的快速调光意味着电感器电流可以快速上升到目标值、从而实现高频 PWM 调光。 直接通过具有高精度亮度控制和宽调光比的直流/直流开关转换器实现。 下图显示了使用电感式快速调光和不使用电感式快速调光的情况之间的比较。

    为了获得更短的响应时间、您可以降低 Cout 并降低电感。

    为了获得更少的纹波、建议根据以下公式增大 Cout 或降低开关频率。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的解释。

    在 EVM 的图 5-9 中、LED 电流在低脉冲中不会达到零。  

    您是否有一个响应时间、在此期间 LED 电流是否能够达到其全电流并降至零?

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    感谢您的反馈。 假设您需要一个具有串联 FET 调光或并联 FET 调光的器件。 您可以查看 TPS92641。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    您是否有推荐使用升压转换器?

    谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    如果控制器可以接受、TPS92641 是一个不错的选择。 BTW、请问您的终端设备型号、能否通过电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 详细了解您的要求? 谢谢!

    BRS

    卢西亚