This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:帮助解决 LM5175 降压/升压电路中的输出纹波问题

Guru**** 2510475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549013/lm5175-help-with-output-ripple-in-lm5175-buck-boost-circuit

器件型号:LM5175


工具/软件:

您好!

我正在使用 LM5175 设计一款降压/升压转换器、其规格如下:
输入:4.5-16V
输出:5V/10A(最大值
开关频率:500kHz

我看到 20kHz 左右时的输出纹波约为 100mVpp 至 150mVpp、因此很难确定导致纹波的原因。
您能给我一些提示、说明要检查什么、或者建议对组件值进行哪些更改以提供帮助吗?

下面是我使用的主要组件的摘要:
COUT:10 μ F x9 (MLCC)、4.7µFx2 μ F (MLCC)
Cin:10 μ F x6 (MLCC)
L:1 μ H
RS:5 米
RT:48.7 k
Css:0.1uF
Cslope:56 pF
RC:2 k
CC1:4700 pF
Cc2:330 pF
模式:93.1k(CCW/HICCUP 启用)

如果有上传链接或电子邮件地址、我也可以发送原理图和一些示波器波形。

谢谢、
Kanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    您可以通过拖放方式在此处附加文件。

    如果您想通过私人频道发送邮件、您可以将鼠标悬停在我的图标上并选择发送私人邮件。
    (但并非如此,这只能由我看到,在这种情况下也没有同事能回答。)

    当您向示波器图提供测量结果时,还请添加有关测量设置的详细说明 — 最适合图片)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、

    请不要为了我的客户而发布此内容。 我想直接向您发送一条消息、但当我单击您的图标时、它会带我进入附加的配置文件屏幕、我不知道接下来要做什么。

    谢谢、

    S.Kanda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    如果您想通过私人频道发送它们,您可以 悬停 一个图标上 (不点击)  然后选择发送私人消息。


    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的及时答复。  

    现在、我将通过直接消息向您发送文档。  

    现在、我们已经确定了一个现象、表明负载侧电流的波动可能是导致该问题的原因。  

    稍后我会提供其他材料。

     

    此致、

    S.Kanda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    能否将填写好的 LM5175QUICKSTART-CALC 附加 到此主题? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程。

    可能是补偿对于您的设计而言不稳定。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    附件是您请求的 Excel 文件。
    但是、我很遗憾地说、与效率相关的部分尚未编辑。

    谢谢您、
    S. Kanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    效率部分没有问题。

    您输入的输出电容为 100 μ F。 我曾为 10uF 和 4.7uF 使用了陶瓷电容器 — 如果是,您是否检查了直流偏置降额。

    Excel 中的补偿值与原理图不匹配 — 您能否检查并阐明这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    以下是更新后的 Excel 文件、其中考虑了您指出的电容器变化。
    我还附上了电容器目录。

    顺便说一下、我应该在 Excel 中的哪里找到相位补偿分量的建议值?
    我想在真实电路上对它们进行测试。

    此致、
    S. Kandae2e.ti.com/.../COUTIN.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    您可以尝试将相位裕度增加到~ 60 度。  

    45 非常低 — 尤其是仅基于模型时。 即使在电路板上测量时、我也不会这么低。

    此外、还将交叉频率设置为非高电平、然后设置为以下低电平:

    - F_SW/5                        (更好/ 10)  

    - RHPZ(右侧有平面零点)/3    (更佳/5)  

    在您的设计中~ 10k Ω

    该 COMP 设置可以满足以下条件:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign76_5F00_5_2D00_16VIN_5F00_5V10A_5F00_500KHz_5F00_1uH.pdf 

    您好、Stefan:

    我们目前正在尝试您建议的补偿电路。
    附件是作为我们元件值基础的 WEBENCH 报告。 (我们花了一段时间才找到它。)

    在第 11 页、项目 70 显示相位裕度为 45 度—您仍然认为这需要更改吗?

    此致、
    Kanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanda:

    我建议您拥有:

    -相位裕度大于 60 度

    -增益裕度>–12dB

    ESP。 如果这仅基于计算值、而不是在实际 PCB 上测量。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我懂了。
    感谢您的及时答复。

    此致、
    S. Kanda