This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:Re:备选器件

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550658/tps24740-re-alternate-part

器件型号:TPS24740
主题中讨论的其他器件:TPS25980TPS2597

工具/软件:

尊敬的团队

是否有任何电子保险丝或电流监测器件可用且通道数量更多。

请尽快答复。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 电压和电流规格是什么?  

    我们仅提供电子保险丝和热插拔产品系列中的单通道器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的答复、  

    我正在寻找一个用于过流保护的器件。 您能给我建议任何关于这一点的部分吗、此外、我需要该部件至少具有 4 个或 4 个以上的信道。

    我的最大电压要求为 12V、电流约为 6A 至 10A

    请考虑要求并向我推荐一个器件。

    希望尽快得到您一方的回应。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“626818" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550658/tps24740-re-alternate-part/5968523 ]我正在寻找一个过流保护器件。 您能给我建议任何关于这一点的部分吗、此外、我需要该部分至少具有 4 个或 4 个以上的通道。

    我们只有单通道器件。

    [报价 userid=“626818" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550658/tps24740-re-alternate-part/5968523 ]]我的最大电压要求为 12V、电流约为 6A 至 10A

    如果单通道正常、请查看 TPS2597 和 TPS25980。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。