This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:如何确保在噪声检测期间检测到的噪声不是经补偿的噪声?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550534/tpsf12c1-how-to-ensure-that-the-noise-detected-during-noise-detection-is-not-the-compensated-noise

部件号:TPSF12C1


工具/软件:

如何确保在噪声检测过程中检测到的噪声不是经补偿的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongxing、  

    它是一个基于反馈的系统。 每当检测到噪声时、就会检测到噪声、然后重新注入注入信号以消除噪声。 随着时间的推移、噪音将被消除。   有关更多详细信息、请参阅【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naresh、

    首先、非常感谢。 我需要进一步了解:是否在检测过程中不会发生注射? 也就是说、检测完成后、会进行注入、检测过程中不会进行注入。 这个循环将重复。 如果同时进行检测和注入、并且在注入后检测到合格的噪声、则不会注入噪声消除功能、因此噪声将超过标准。 我的理解不正确吗?

    谢谢。此致、

    Hongxing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongxing、

    是的、您的理解是正确的。 注入和检测不会同时发生、而是在反馈回路延迟时发生。 这就是 AEF 检测和消除操作在 150kHz 至 3MHz 区域中发生的地方。  

    谢谢。此致、

    Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naresh、

    非常感谢!

    谢谢。此致、

    Hongxing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我  现在正在关闭 TT。