This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:让我来看看如何在直流电源中使用 AEF。

Guru**** 2506965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548919/tpsf12c1-let-me-how-to-use-aef-in-dc-power

部件号:TPSF12C1


工具/软件:

我目前正在设计一种针对 AC/DC 转换器直流输出的 EMI 抑制电路、可用作符合 MIL-STD-461G(特别是 CE101 和 CE102)要求的设备的电源。

以下是相关条件:
1.直流输出接地(在所附原理图中标记为“–“)与机箱接地进行电隔离。
2. AEF 由电隔离 DC/DC 转换器的输出供电。

由于我尚未找到在直流输出级应用 AEF 的推荐电路示例、因此我想问:

让 AEF 的检测和注入电路以机箱接地(而不是隔离式直流输出接地)为基准是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我收到了您的问题

    我会回来的

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AEF 仅滤除共模噪声、而不滤除差模噪声。 您能否确认您的系统是否主要受哪种噪声影响?

    此外、您应用中的开关频率是多少?

    此外、是的、 AEF 的检测和注入电路必须以机箱接地为基准。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据您的建议、我现在清楚地了解电路应以机箱接地为基准。

    1.它仍处于设计阶段。
    2、开关频率:100KHz(PFC )、230KHz( DC/DC 转换器)、460KHz( DC/DC 转换器)

    我的问题已解决。

    稍后在微调设计时、我可能会再次请求您的支持。

    谢谢。此致、

    hl5bmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我现在正在关闭 TT。