This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:关于用于评估 LM25145 的评估模块 (EVM)。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550562/lm25145-regarding-the-evaluation-module-evm-for-evaluating-the-lm25145

零件号:LM25145
Thread 中讨论的其他器件: LM5145、LM5146

工具/软件:

您好的团队、

我在 LM25145 中搜索了 EVM、但找不到 LM25145。

查看产品文件夹时、建议购买 LM5145EVM。

由于 LM5145 是类似的 IC、因此我计划使用 LM5145EVM 继续进行评估。

LM25145 和 LM5145 的主要区别是输入电压范围、我相信它们的配置在本质上是等效的、对吗?

此外、LM5145EVM 的输出电压设置为 5V。

通过更改反馈电阻分压比、应该可以验证在“输入 24V→输出 21.5V、7A“下的运行是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、器件配置将相同。

    您可以更改 EVM 上的反馈分压器。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei,

    您还可以考虑使用 LM5146 EVM、该 EVM 设置为 12V/8A/400kHz。 这更接近您的规格、尽管它使用了 100V FET。 只需调整 Vout 设定点、移除将 VOUT 连接到 VCC 的二极管、并使用快速入门计算器检查补偿(因为在 Vout 较高时、有效 Cout 值会更低)。

    此致、

    Tim