This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:考虑 Iref 的 Vout 计算

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550554/tlv431-vout-calculation-considering-iref

器件型号:TLV431


工具/软件:

尊敬的专家:

我在我们的数据表中发现了一些误导性的描述。

在图 6-2 中、我们提到 VO = VKA = VREF×(1 + R1/R2)+ IREF×R1。

但在 8.2.2.2.1 中、我们提到 VO =(1 + R1/R2)×Vref–IREF×R1。

我认为这是冲突。 哪一项是正确的?

我们还提到了“考虑阴极电流可以更准确地确定阴极电压“如何理解。 因为我没看到如何考虑阴极电流。

期待您的回复!

此致。

汉兵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hanbing、

    数据表中存在与 VO 计算相关的冲突。 正确公式如图 6-2 所示。

    我认为这 句话还有另一个错误、应该这样说  使用 因为它参考了下面的公式。

    我们目前正在更新数据表、以修复第 8.2.2.2.1 节中的错误。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、亨利!