This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:400V/400V 双向 DC/DC 转换器

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548685/lm5171-q1-400v-400v-bidirectional-dc-dc-converter

器件型号:LM5171-Q1
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

有一种方法可以将 LM5171 与 400V/400V 双向 DC/DC 转换器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    感谢使用 E2E。  

    您能否说明一下两侧的特定电压范围、以及您的用例中所需的功率级别? 我能否理解这背后的终端设备? 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于电池充电/放电单元。 该输入为双向 AC/DC 400VDC。 输出将连接至电池负载 200-350 VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    请参阅  LM5171-Q1:200V 总线用例 

    这应该是可能的,但我认为它不是那么有吸引力。

    电流是多少? 使用的是硅 FET 还是 GaN?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    600V Si FET 不适用于 CCM 操作。 我认为 LM5171 在这里不是一个好的解决方案。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Feng、

    我们计划使用一个可以使用的 1200V FET?

    此致、

    AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    您可以使用 GaN 或 SiC 实现 CCM 运行。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正试图找到这种 200V 的例子,你能帮我. 发布者和时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    让我总结一下您 需要注意的事项:

    • 使用外部 栅极驱动器
    • 使用外部电流检测放大器
    • HV1、HV2 可支持最大 85V 的电压
    • 峰值电流限制精度将受到影响。

    此致、
    Feng