This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:输出电压设置

Guru**** 2464360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548649/lm25184-output-voltage-settings

零件号:LM25184


工具/软件:

您好:

我们正在尝试设计隔离式电源 Vin = 12VDC;Vout = 32V DC @ 300mA 最大值

选定的变压器 Coilcraft ZA9674-bed。

www.coilcraft.com/.../

使用 Excel“快速入门计算器“ 、我们得到了以下原理图:

为了验证设计、我们修改了 TI EVM 开发板

https://www.ti.com/tool/LM25184EVM-S12

问题、我们遇到了什么:我们得到了 37.5V 直流电、而不是所需的 32V 直流电。
请 TI 专家告知可能存在的问题。

谢谢您、

Iouri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iouri,

    我怀疑 Vout 较高的主要原因是 RFB 值。 Rfb=RSet/Vout* Vref (Vout+Vd)*NPS。 其中 Vref = 1.21V、Rset=12.1k Ω、NPS=1/3 和 Vd=0.5V。 替换这些值后、可以得到 Vout=36.7V。 请将 Rfb 调整为 107.3k Ω 以获得正确的 Vout 直流值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    感谢您的答复、是的、它可以解决问题。

    此致、

    Iouri