This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:当 VIN=0V 时实现反向电流阻断

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548712/tps25221-reverse-current-blocking-when-vin-0v

器件型号:TPS25221


工具/软件:

您好:

 我有一个关于 TPS25221 的问题。

禁用时、该器件具有反向电流阻断功能。
即使 VIN=0V、它也能工作吗?

我找到了一个类似的帖子关于这个主题,但它讨论了它是否是损坏或不在这个条件。
我想检查在这种情况下、反向电流阻断功能是否正常工作。

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、当 VIN=0V 时、只要 EN 输入 设置为高于阈值以启用器件、反向电流就会被阻断。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您的答复。
    但在禁用反向电流时、即使 VIN=0V、也会阻止反向电流、这意味着 EN 低于 0.8V。
    您能再检查一下吗?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果 VIN=0V、则 EN 将低于 0.8V(如果它们连接在一起)。 我相信我可以放心地认为这是你的情况。

    当然、我会研究一下并告诉您。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    让我再看看我的问题。  

    EN 是用于使能的高电平有效引脚。 数据表显示前盖上的“反向电流阻断(禁用时)“如下所示。


     

    因此、当 EN 为低电平(低于 0.8V)时、应阻断反向电流。 我的问题是 VIN=0V 时是否仍然正确。
    在我的例子中、EN 引脚由 MCU 控制。 MCU 已通电、但 TPS25221 未通电。
    在这种情况下、TPS25221 是否可以在 EN 为低电平时阻断反向电流。  这是我的问题。

    >是、当 VIN=0V 时、只要 EN 输入 设置为高于阈值以启用器件、反向电流就会被阻断。

    在您的第一个答案中、您说当 EN 高于阈值时、它将被阻止、这意味着器件已启用。
    我又问了一遍。 当 EN=高电平时、我认为反向电流可能不会被阻断。 这不是我的情况。

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    为混乱而道歉。 是的、您回答正确:

    • 只有当器件被禁用或 EN 低于 0.8V 时、反向电流才能被阻断。
    • 当器件被禁用时、如果 VIN = 0V、反向电流会被阻断。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Seong,

    请放心、即使 VIN 不仅为 0V、而且为 0V~2.5V(超出建议的工作范围)、反向电流也会工作、对吧?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    没错。 如果 VOUT 处的电势高于 VIN、则会出现反向电流。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    抱歉、我的问题不好。

    现在可以确保 VIN=0 和 2.5~5V、EN < 0.8V:反向电流阻断工作。

    我的要求是
    VIN= 0~2.5V、EN < 0.8V:反向电流阻断仍然有效?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    是的、正确。

    BR、

    Seong