This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:CRST 延迟最小/最大值

Guru**** 2504845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551007/tps35-q1-crst-delay-min-max

器件型号:TPS35-Q1


工具/软件:

表“常见理想电容值的复位延迟时间“显示了+/–20%的最大值/最小值。  该时序性能是否适用于器件的额定温度范围内的所有器件实例?  理想电容值是否在+/–20%范围内保持相同、还是还考虑了电容器的温度值漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    表 8-1 中的值将器件的温度变化考虑在内。 电容器变化未被考虑在内。 数据表建议使用低温度系数 C0G 电容器。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认、由于外部电容器随温度的变化、可能会存在额外的漂移。  我假定“器件的温度变化“适用于所有器件实例、这样我们就不会看到严格来说器件贡献超过+/–20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、保证所有器件都满足最小和最大规格。

    -亨利