This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:PSpice 模型

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544224/lm51770-pspice-model

部件号:LM51770


工具/软件:

您好、

此器件是否有可用的模型或正在开发中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    遗憾的是、目前没有适用于 LM51770 的 Spice 模型、或该模型即将提供。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够提供控制环路和其他内部信息、以便我 制作自己的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    抱歉、我无法分享数据表中已提供的更多详细信息、因为大多数其他信息都是专有数据。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甚至不是签订 NDA? 我们以前也这么做过。 我不确定是否有一个正在生效,但我们很乐意签署一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    让我检查一下、几天后再回来。

    Simplis 模型是否也适用于您?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan。 最后、我需要 PSpice 模型、但采用 Simplis 模型有利于验证 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一些事情。 我们需要为已为此器件请求模型的客户生成 PSpice 平均和瞬态模型。 我们将获取可以获得的所有数据、控制环路、动态、输出阻抗、启动、 等 仅靠数据表是不够的。 我们可能能够从评估板获取一些数据、但对降压和升压模式之间的转换进行建模是一个有趣的挑战、我们可能需要一些帮助。 我的雇主 (AEI Systems) 过去曾与 TI 签署过 NDA。 我们实际上已经合作了 10 年、为 TI 制定了模型。 我们可以签署 NDA 来获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    除了数据表中提供的内容之外、我们将无法分享有关内部控制逻辑的详细信息。

    除了数据表中提供的结果之外、我们还可以为您提供在验证期间获取的其他测量结果。


    当然、需要签订 NDA。 因此、您可以联系当地的 TI 支持人员。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将联系当地的 TI NDA 支持团队。 您是否能够 在没有 NDA 的情况下向我提供 Simplis 模型?