This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:TPS53676 的功率级产品

Guru**** 2811465 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, CSD95411, TPS53676, CSD43301Q5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550743/tps53676-regarding-the-power-stage-product-of-the-tps53676

器件型号:TPS53676
主题中讨论的其他器件: CSD43301Q5M、CSD95410RRB、CSD95411

工具/软件:

您好的团队、

客户正在考虑将 TPS53676 用作 Altera Agilex 5 的电源解决方案。

关于要与 TPS53676 一起使用的功率级产品、对于负载小于 0.8V× 15A(最大 30A)的情况、推荐的器件是否包括 CSD95411、CSD95410RRB 或 CSD43301Q5M?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    可与 TPS53676 搭配使用、CSD95410 或 CSD95411 是合适的。

    此致、

    Troy