This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550223/tps3851-schematic-review

器件型号:TPS3851


工具/软件:

您好 TI、

我们将 在应用中使用 TPS3851H33EDRBR。 您能否查看随附的原理图并告知我们您宝贵的反馈意见。

e2e.ti.com/.../CH4_5F00_MsoM_5F00_B.pdf

谢谢、

Sonali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    由于 TPS3851 具有开漏输出、因此不需要在输出上使用与门。 RESET 和 WDO 引脚可以连接在一起、您可以使用单个上拉电阻器来实现与与与门相同的行为。 此外、 输入端的缓冲器不是必需的、可以将其移除。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复。  

    您能否请确认上是否有 120Ω 电阻器和 0.1μF 电容器 先生 PIN 正确吗?
    此外、我们是否需要为添加一个 TVS 二极管 SW2

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonali、

    不需要用于对开关进行去抖的 RC 滤波器、因为 RESET 信号将在复位超时期间(对于 TPS3851、为 200ms)置为有效。 有关更多信息、请参阅此应用手册 :使用电压监控器上的手动复位对按钮开关进行去抖

    虽然没有严格要求使用 TVS 二极管、但如果要在容易发生 ESD 的环境中使用该电路、则将有助于保护器件。

    -亨利