This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:设计审查

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549987/tps546e25-design-review

器件型号:TPS546E25


工具/软件:

您好:

您能否请客户查看以下设计并查看是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../6558.tps546e25.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我将在本周和下周之间回顾并做出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我能够查看原理图、请查看以下反馈:

    • MSEL2 电阻器 R545 应为 5.9k Ω、而不是 5.09k Ω

    • Gain1 RAMP1 是良好的、但也可以更改到 G1R2、即 R545 的 7.32k Ω 电阻器

    • 确保 CNTL 已正确上拉器件

    • 不清楚原理图中的 Iout 是什么。 我假设电流为 25A

    • 是否需要两个并联电感器? 这种情况并不常见。 建议使用大约 75nH 的单个电感器。

    • Vsel 电阻器 (R546) 选择 0.9vout。 对于 0.85Vout、请在此处放置一个 9.09k Ω 电阻器。

    • 目前不清楚什么是输出大容量电容器。

    • 请再添加一个 22uF 输入电容器来进一步改善纹波

    其他一切看起来都很好

    此致、

    Calan