This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60410:5~20V 至 5V@1A 降压解决方案

Guru**** 2507675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550623/lmr60410-5-20v-to-5v-1a-buck-solution

器件型号:LMR60410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25137-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助制定 Vin=5~20V 至 5V@1A 解决方案吗?

可支持 100%占空比或旁路模式。 Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅“LMR60140 数据表应用“部分作为参考。

    我们没有实现 100%占空比的转换器解决方案。

    不过、LM25137-Q1 控制器能够实现 100%占空比。

    此致、

    Ridge