This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A0228DQNR 是否具有主动放电? 不

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550507/tps7a02-tps7a0228dqnr-does-it-have-active-discharge-no-p

器件型号:TPS7A02


工具/软件:

您好、

我需要  在 1000 个器件上将 TPS7A0228PDQNR 替换为 TPS7A0228DQNR、因为有源放电使我们的测试台 Q/A 夹具短路了电源。 以下是 PSU 原理图 (C22 和 C24 为 DNP):

我们的测试夹具直接为 VSYS 供电、然后为 C2 充电、但有一个消耗电流的下拉电阻器用于放电。 没有稳定的短路、但仍足以使测试夹具关闭。 此外、我在 TDS 中读到、我们的灌电流不应超过有源放电电路中额定电流的 5%。 这肯定比这高得多、因此现在设备可能已损坏。

问题如下:在数据表中、我们可以找到此问题:


其中明确指出只有 P 版本具有有源放电、因此 TPS7A0228DQNR 不应具有有源放电。 但随后我阅读了 TDS 的这一部分:

它规定 TPS7A02 的所有成员在器件被禁用时都主动对输出进行放电。

哪一个是正确的?

谢谢!

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xavier、

    感谢您的提问、  

    只有 P 版本器件具有有源放电特性。 数据表是在非 P 版本器件推出之前发布的。 我们将发布数据表的更新版本以反映这一点。

    谢谢、

    Vahnroy