This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:MOSFET

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A24, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550773/tps7a02-mosfet

器件型号:TPS7A02
主题中讨论的其他器件: TPS7A24TPS22917

工具/软件:

您好:

我正在研究一种低功耗设计、并希望确认预期的最大关断电流。 对于以下三个器件型号、数据表中将关断电流指定为 I_shdn = 10nA、650nA 和 300nA。  关断电流的这些值是否包括从 VIN 到 VOUT 流经 MOSFET 的漏电流、或者 在计算在关断模式下可以流经每个元件的最大电流时、必须考虑额外的漏电流?

  • TPS7A02
  • TPS7A24
  • TPS22917

例如、 TPS7A02 后面的元件导致的漏电流为 1uA。 如果禁用该引脚、则流经 LDO 的电流将为:

  1. I_shdn + I_leakage = 10nA + 1uA
  2. I_shdn = 10nA(因此开关将阻止所有泄漏)
  3. I_shdn + I_TPSA702 MOSFET 泄漏= 10nA +?

此示例可应用于我在上面列出的所有三个组件。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    当 TPS7A02 被禁用时、导通晶体管关闭、内部电路关断、并且输出电压由一个从输出端到接地端的内部放电电路主动放电至接地端。 在 25°C 下、保证的最大关断电流为 10nA。 请注意、由于关断电流可能会发生变化、并且可能会随着温度的升高或降低而升高、因此需要进行额外的评估。  

    对于 TPS7A24、当被禁用时、导通晶体管被关闭、内部电路被关断。 在–40°C 至 125°C 的工作温度范围内、最大保证关断电流为 650nA。 在超出额定温度范围时、最大关断电流可能会增加或减少。

    TPS22917 是一款负载开关、其行为与线性稳压器不同。 有关产品的具体详细信息、请提交包含特定器件型号的新申请、然后将其重定向至主题专家。  

    此致、

    Daniel