This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546965/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1


工具/软件:

你(们)好  

我们在 4S1P 电池组设计中使用 BQ40Z50-R1 IC。

我们将充电电压设置为 16.4V(4.1V/节)、充电电流设置为 1A 以下。

在为电池充电时、但当电池充电时、最高可达 16000mV(4V/节)。

我们没有设置任何充电限制、我们已将充电电压设置为 16.4V、但没有充电至全电压。

随附 gg 文件和日志文件以供参考。

e2e.ti.com/.../charge-log_2D00_4s1p.xlsx

e2e.ti.com/.../7607.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望尽早得到答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    很抱歉晚才回复。 感谢您分享您的日志和 gg 文件。 查看这些示例后、由于满足电量监测计达到充电终止条件、电量监测计似乎正在决定关断 CHG FET。 i MCHG 条件满足每节电芯大约 4V 的电压。 您的 gg 文件的“维护收费“设置为 0mA。 是否可以将该值设置为其默认值 88mA 重试?

    此致、

    -米格尔