请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2980-N工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
您能否证实 LP2980AIM5-5.0/NOPB、我们使用的方法是正确的、或者他们有任何建议?
以下信息仅供您参考。
- 产品:9021545、
- 缺陷信息:U3 U6 无输出(正常部件应具有 5V 输出)
- 客户故障率:30%
- Vario 库存:540 件、随机分拣 60 件后未找到任何好件
我们今天在电压为 7.60V 时进行的实验:
- 移除 U3 无输出的 D1、D2 à Pin5
- 移除 U4、U5 à U3 的引脚 5 无输出
- à 拆焊 PCBA 上 U3 的引脚 5、然后测量 U3 的引脚 5、无输出
- U3 原始材料验证:将 U3 焊接到裸 PCB à 施加 7.60V 电压至引脚 3 à 可以在引脚 1 处测量 7.60V 电压、但 测量引脚 5 时无法获得任何输出