This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:输入端并联多个太阳能电池板

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24650EVM-639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549932/bq24650-multiple-solar-panels-in-parallel-at-input

部件号:BQ24650


工具/软件:

您好:  

我正在使用 BQ24650 进行设计、并且对该器件存在一些问题。 首先、如果我有多个并联的太阳能电池板、如何正确构建输入滤波器? 我是否应该为每个太阳能电池板提供一个 RC 阻尼滤波器和反向电压保护二极管、或者一个 RC 阻尼滤波器和二极管对于整个系统是否足够? 如果是前者、我假设 MPPSET 电路的顶部电阻应并联在二极管的阴极处?  我的设计需要三个并联的太阳能电池板、因此我目前在每个电池板有一个 RC 滤波器和二极管。  

我很高兴通过电子邮件分享原理图、以便获得有关整个设计的更多反馈。 感谢您提前提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的详细问题。

     

    当使用多个太阳能电池板与 BQ24650 并联时、建议如下:

    • 一种好的做法是分别在每个电池板上放置一个反向电压保护二极管和 RC 阻尼滤波器、尤其是当电池板相隔一定距离或可能在略微不同的电压下工作(由于阴影或不匹配)时。
    • 这种设置可防止反向电流在电池板之间流动。
    • 如果只使用一个中央滤波器/二极管、则存在以下风险:在光照不均匀的情况下、电流可能会从一个电池板回流到另一个电池板
    • 建议采用当前方法、即每个电池板使用 RC 滤波器+二极管、这种方法非常可靠、尤其是对于三电池板配置。
    • 该 电阻器应在保护二极管之后作为基准、理想情况下应位于二极管的共阴极点、此时组合电流流入 BQ24650 输入端。 这可以确保 测量电压反映充电器上的实际电池板电压。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    好的、感谢您的回答! 这就引出了另一个问题:在 BQ24650EVM-639 评估模块的原理图中、有一个二极管 D3 将 VOUT 连接到 VSYS。 如果我的系统设计了一个从 VOUT 到 VSYS 的二极管、并在二极管的共阴极点以 MPPSET 电阻器为基准、那么当太阳能电池板不导通时、MPPSET 将始终显示 VOUT、对吗? 我该如何处理此问题? 这似乎会产生一个意外的状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    不存在适配器时、MPPT 上的电压应低于 MPPT 设置阈值、因为这是仅降压充电器。 在此状态期间、我没有看到 MPPSET 引脚上出现任何明显的 VOUT 问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    我看、这是有道理的。 那么、查看数据表、器件是否会进入此模式? -“如果 MPPSET 引脚电压被强制低于 1.2 V ,当输出电流为零时, BQ24650 将保持在输入电压调节回路中。“ 因此、在这种情况下、只要连接电池、BQ24650 就会保持常开状态? 除了 IC 的一些连续功耗外、这是否有任何缺点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    除了 IC 的某些连续功耗外、这是否有任何缺点?

    这应该是唯一的缺点。  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克里斯蒂安! 感谢您的反馈!